This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:J21 CSTART SE 设置?

Guru**** 2573335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385769/tpa3255evm-j21-cstart-se-setting

器件型号:TPA3255EVM

工具与软件:

在 TPA3255EVM 快速入门指南中、默认跳线配置表和跳线 J21 (CSTART SE)默认状态列出为 out、 但是 出厂的 TPA3255EVM 中的 J21如所示。

在 TPA3255EVM 原理图中、J21处的注释显示"IN = SE;OUT = BTL"

在 TPA3255EVM 用户指南中、所有硬件设置表- BTL (2.0)、BTL Plus 2 SE (2.1)、PBTL (0.1)和单端(SE)输出(4.0)列表 J21、如所示。

用户指南中未列出 J21 AS 的操作类型。

这是完全不一致的。  J21 CSTART SE 的正确位置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    对于 SE 输出操作、应移除此跳线;对于 BTL 操作、应移除此跳线。 C_START 引脚上需要一个更大的电容器、以帮助触发/点击 SE。 为 BTL 操作插入此跳线不会影响性能、因此用户指南中始终包含该跳线。  

    此致、

    Ramsey