This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:负电源电路建议

Guru**** 2772095 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385055/vca810-negative-power-supply-circuit-advice

器件型号:VCA810

工具与软件:

您好、哪种方法可以为 VCA810生成低噪声负电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    VCA810可以使用单电源运行、但需要添加一些电路来将 GND 引脚偏置为中间电源。 如果这不理想、而您想要使用分离电源配置、我们有一个转换器团队、他们可以提供生成负电源电压的最佳建议。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的建议。 我有同样的想法,但不知道如何接近这。 我可以创建10V 电源拆分为一半、并创建虚拟接地。 您会提出什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    这是实现它的最简单方法。 借助10V 电源、您可以创建一个简单的分压器以将 GND 引脚偏置到1/2 Vs。 我还想强调的是、您的输入共模和输出电压范围将会进行调整、以适应此单电源电压配置。

    此致、

    Ignacio