This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:EOS/EIPD 根本原因- INA240A2QDRQ1

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386091/ina240-eos-eipd-root-cause---ina240a2qdrq1

器件型号:INA240

工具与软件:

QEM-CCR-2403-00858 CPR241097474/QEM-CCR-2403-00266  / QEM-CCR-2403-00241     / QEM-CCR-2310-00688 / QEM-CCR-2310-00052 / QEM-CCR-2302-00871 / QEM-CCR-2302-00871 /  

QEM-CCR-2302-00765 / QEM-CCR-2210-00743 /  QEM-CCR-2210-00748 / QEM-CCR-2209-00551  

我们对我们的一个优秀设备执行了必要的测试、没有观察到任何奇怪的行为-见随附的信号图片(IC850–startup_000.jpg)、还手动重新启动多次、以查看行为是否有任何变化-但我们仍未看到任何变化(IC850 -重复启动 up_000.jpg)。  

IC850—启动

IC850–重复启动

我们仍然无法解释 EOS 并需要您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了一些报告、发现故障机制似乎已经被 FA 实验室很好地识别。

    是否确定了任何模式? 例如、它们在什么运行条件下会损坏、是在下电上电还是正常运行期间?  部件是在时间零点出现故障、还是在一段时间后发生故障?

    您是否考虑过在电源引脚上整合铁氧体磁珠以了解铁氧体磁珠是否有助于降低故障率?

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有情况都是不同客户的早期故障(0-2780公里)。 他们通过了 Hella 的所有测试:ICT、EOL、客户未通过测试。  

    我们执行了一些测试、没有观察到任何奇怪的行为。  识别的任何模式。 在这种情况下、他们受到的损害仍然是不可避免的

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Audrey:

    考虑工艺角时、与电源规格(最大5.5V)上没有太多裕度。

    我知道已经捕获了示波器屏幕截图中所示的引脚电压、但故障有力地提示 Vs 过压。 我怀疑铁氧体磁珠可能会有所帮助。

    此致、

    Guang