This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:INA2191

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381330/ina2191-ina2191

器件型号:INA2191

工具与软件:

尊敬的先生/女士

我已经针对我们的应用修改了测量电路。

我仅添加了 U27 (AQY212G3HS)、这是光继电器。
如果添加 U27、则电流测量失败(只有1或-1uA)。
如果 U27被移除、那么此功能是正确的。
首先、我认为这会导致分流电阻器太小(R15)、但无论更改了哪个值。 当前测量仍然失败。

希望您能给我一些建议或我犯了什么错误。

谢谢!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您是否能够确认 U27可靠导通? U27 卡在 关闭位置似乎是所述症状的最可能原因。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确实确保了 U27开启、因为我可以测量 U27输出侧的电压。 信号是正确的。
    因为 U27可以为 NMOS 漏极提供电源。 就这些、所以我可以看到 NMOS 漏极的明显信号变化、这是正确的操作。

    您会提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    如何串联电流表(例如在 R15和 U27之间)?  这样可以监控电流、然后可以将其与 INA 输出进行比较。 两种情况(带/不带 U27)都可以执行此操作。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉这么晚才回复。 我会尝试对您建议的进行测试。 但如果没有任何分流电阻器、电流表将如何工作? 我无法想象它。
    您能详细解释一下吗?

    顺便说一下、我是否错过了有关电流表的一些东西? 我的意思是电流的公式计算我放置在 drawign 上。  
    是不是错了?


    谢谢!

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您在原理图中的公式是正确的。 电流表将插入电流路径中。 分流电阻器仍保持不变。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guand

    我发现了主要问题、即 U27的开启速度不够。 当我将驱动电流增加到 U27时、它是有效的。

    我很抱歉,我犯了一个愚蠢的错误,感谢你的支持。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    很高兴您找到了问题的根本原因。 感谢您的确认!

    如果您将来需要任何帮助、请随时与我们联系。

    此致、

    Guang