This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:VS 共模电压与 IN+共模电压不同。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386646/ina228-the-vs-common-voltage-is-different-with-the-in-common-voltage

器件型号:INA228

工具与软件:

嗨、团队:

下面是我的客户的股票。  电流检测电压 为30V、VS 总线电压为10V、从30V 分压。 因此、10V 和30V 来自同一电源、但电平不同。 您能帮助检查是否正常吗? 谢谢。

此致、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型应用 sch 是连接的 VBUS 和 IN+。 所以我想问一下客户的电路是否也合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA228本身无关。

    但是、功率的计算方法是将测得的 VBUS 电压与电流相乘。 您必须相应地调整自己的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rannie、

    Clemens 是正确的、也可以、但任何使用 VBUS 的结果值都是错误的、除非您自己调整结果。 INA228可以处理 VBUS 上高达85V 的电压、因此使用全30V 电压不是问题、除非您专门测量10V 电源、并仅将 VBUS 引脚用作 ADC。  

    此致、

    Mitch