This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:上电时锁存输入偏置电流异常

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382466/opa810-abnormal-latching-input-bias-current-on-powerup

器件型号:OPA810

工具与软件:

您好!

我在稳压器电路(已连接)中遇到 OPA810运算放大器的异常(意外)行为。

这是一个非常常见的单电源架构、其中齐纳二极管 ZD1通过 R4由稳压输出供电。 借助 R1R5反馈、运算放大器可以将齐纳电压(标称值为6.8V)调节到所需的输出(标称值为10.8V)。

为了正确启动、上拉电阻 R2至关重要。 上电时、由于 R2和运算放大器的有限输出电阻、输出端将产生一些电压。 该电压被轨到轨运算放大器放大、会导致输出上升、从而使同相输入端的输入上升。 此过程斜升直至齐纳二极管开始削波。

但是、对于 OPA810、电路无法启动。 某种程度上、可能是由于某种寄生闩锁型过程、尤其是在输出被上拉时、会在运算放大器的反相和同相输入中注入大约1uA 的电流、并且输入之间的某种钳位结构可能会被激活。

因此、由于反馈中的等效电阻(大约200K)大于齐纳滤波器中的等效电阻(100K)、因此反相输入端的寄生电压(大约130mV、如红色部分所示)超过同相输入端的电压(大约90mV)。 因此、运算放大器的输出一直保持低电平、即使电源 Vs 为标称12V、运算放大器也不会解除锁存。

进一步测试(此处并未讨论)表明、运算放大器在同相输入电压超过约130mV 时会解除锁存。

所以我找到了一个变通办法--降低反馈中的阻抗、使之低于齐纳滤波器的阻抗。 例如、当 R1=27k 和 R5=47k 时、电路会启动。

但是、对于那些不知道的人来说、整个情况令人担忧。 也许您可以在数据表中提到它、或者以后修复错误。

此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣的是、TI 工程师是如何处理这种情况的... 他们是承认 OPA810中的错误并 在数据表中提供一些解释和注意、还是只是拒绝/忽略?