This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:满量程差分输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS5294, THS4551, ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380812/ths4509-full-scale-differential-output

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件: ADS5294、 THS4551、 ADS5294EVM

工具与软件:

您好!

我想将 0.9V 单端信号转换为2Vpp

使用 THS4509的差分信号、然后将其连接到 ADS5294 ADC。

是否可以通过如上图所示进行配置、在 ADC 中实现满标量程?

如果可能、您能否确认应如何对其进行配置以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    该器件 从电源输出约1.1V 电压、这意味着每个输出的最大电压约为1.4伏。 有了这种共模和 Vopp、器件必须调整输出、从而产生偏移的共模电压、以适应缺少余量的情况。 如果可能、一个快速解决方法是使器件上的电源偏斜、从而为器件提供更大的余量、使其完全摆动到所需的最大值1.45V。 如果电源偏斜是可能的、那么-1.5V 至+3.5V 之类的电压将会很好、因为这将确保器件在1/2 Vs 左右运行。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增大 R 值、即对 FDA 输出的重负载、可能在300ohm 射频区域更大、也会向 ADC 添加至少串联输出 RC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此电路、根据2.22增益设置、我不会获得2Vpp  

    以重新检查

    输入交流耦合电源频率3.5MHz、振幅为450mV

    您能否为我的应用提供适当的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在较高频率下、接地电容器的行为类似于短路、而65欧姆和50欧姆的并联会增加 Rg、从而降低信号增益。 我能够调整电路、并将其连接在下面以获得2Vopp。  

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../3858.THS4509_5F00_ADS5294.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ignacio 的支持、

    但我的输入是0.9Vpp、因此我认为输入源的振幅应该是450mV。

    您能否提供这一输入。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在原始电路中添加匹配电路会额外增加一个分压器、因此我将总增益增加到大约4V/V、以在保持相同输入信号的同时解决6dB 的衰减问题。 附件是 TINA 文件。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../7737.THS4509_5F00_ADS5294.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio:

    感谢您的支持和解决问题。

    此致、

    苛刻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio:

    我还有一个关于这一点的问题、能否将 THS4509替换为 THS4551器件?如果是、

    您能否根据我以前的要求提供仿真文件、

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我建议继续使用 THS4509、因为对于如此快的 ADC、THS4551可能会很慢。 ADC EVM 在其设计中实现了 THS4509、因为它具备相应驱动此器件的速度。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio:

    我继续使用 THS4509进行设计、但我只想了解带 ADS5294的 THS4551的工作和功能。 那么、您能否对 THS4551提供符合我以前要求的仿真?

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我们在 THS4509仿真中添加一个 ADS5294输入模型、仿真后为我们提供该模型  

    以上是 ADS5294输入模型时的输出信号、

    但为什么我会看到 Vout_adc 点的差分输出发生变化?

    上面是采用 ADS5294输入模型的仿真电路

    我还有一个问题、如果我为 THS4509设置+3.3V 和-1.8V 电源、这对于此器件是可以的、因为在数据表中建议的运行电压为最大5.25V。 因此、可以将+3.3V 和-1.8V 用于 THS4509作为同一电路、  

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我无法仿真附加的输入级模型、但可以通过仿真来尝试在输出端添加电容器并充电后达到稳定状态。 对于电源、总电源电压为5.1V 不应成为问题、因为它仍处于建议的电源电压范围内。 我可以调整 THS4551的电路、并附加了一个示例电路。  

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_ADS5294.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您提供 THS4551的示例电路。

    我将等待仿真电路在输出端添加电容器并进行充电。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很抱歉混淆、只是为了澄清当我尝试添加额外的阶段时、仿真将会中断。 我假设仿真找不到适当的偏置点并且无法收敛。 您看到的输出值是否正确? 在信号振幅和频率方面的差异。 并忽略轻微的漂移。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    输出值正确、为2Vpp、输入电源 振幅应为450mV、频率范围应为3.5MHz o 10MHz。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    输出略有漂移可能是由于电路中所有添加的电容器的情况下电路达到稳定状态所致。 在 ADC 中、可能不会发生这种情况、因为它将不断进行采样、并且它不会是像被仿真的电路那样的静态电路。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    所以我可以提前为我的设计准备 THS4509完全正常工作的模拟电路吗?

    您能给我提供您最近的模拟电路吗?

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我之前发送的仿真文件是我的最新版本。 我还想强调一下 ADS5294EVM 作为参考。 EVM 包括 THS4509。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的支持、

    此致、

    苛刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    输出端的细微变化似乎是由于添加了元件、这在 ADC 采样时不会对其进行完美建模。 我们始终建议进行系统级测试、因为仿真只会显示如此多的结果、而且通常可以显示实际系统中不会出现的行为。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我明白你所说的

    此致、

    苛刻