This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:识别 IC 器件型号的帮助

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386294/lm2903-help-with-identification-ic-part-number

器件型号:LM2903

工具与软件:

您好!  

我想知道下图中标记"OC TI MAP"的 IC 器件型号。

我发现该器件可能是 LM2903、但当我检查图片中此 IC 的引脚4时、它不是 LM2903数据表中所述的接地引脚。

此零件的正确零件号是什么?/

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、信息如我所检查、引脚4通过1个电容器接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bang:

    它们很可能是在"双"电源上使用、此时 GND 引脚实际上是负电压、例如-5V。

    可以将 LM2903与双电源(例如-5和+5)配合使用、但要意识到、输出将随后"低电平"摆动至负(-5V)电压。

    在运行过程中、您实际测量的引脚4和8上的电压是多少?

    但"MAP"是采用 VSSOP 封装的 LM2903DGKR 的有效器件代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。