This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200EVM:关于组件的封装类型

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200, LOG200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386069/log200evm-about-package-types-of-components

器件型号:LOG200EVM
主题中讨论的其他器件:LOG200

工具与软件:

我想在 C19处添加一个芯片电容器和在电路板上的 R33处添加一个芯片登记器、
但我找不到有关这些组件的适当封装类型的信息。
您能告诉我正确的封装类型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可选电容器 C19通常不安装在 EVM 板上、可用于通过更改 R36的值(LOG200EVM 上的0Ω 默认值)在 LOG200对数放大器的 I1输入引脚处添加 RC 低通滤波器。  这是一个0603 (公制1608)封装电容器。 尽可能选择一个 C0G 高等级陶瓷电容器。

    可选电阻器 R33通常不安装在 EVM 板上;可在配置 LOG200辅助运算放大器时灵活使用。 这是0805基准封装电阻器。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已完全解决。

    谢谢你。