This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:该运算放大器是否能够将输出驱动至0V?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385865/opa855-is-this-op-amp-capable-of-driving-output-to-0v

器件型号:OPA855

工具与软件:

我将在原理图中以同相配置使用运算放大器 OPA855。 它无法将输出驱动至0V。 输入为0V 时、输出卡在1V。 您是否能够验证它是否符合预期? 我现附上以下原理图的快照。

 

如果它不是轨到轨运算放大器、您是否会提供具有相同封装类型的引脚兼容轨到轨运算放大器?

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh!

    OPA855不是轨到轨放大器。  很遗憾、我找不到相同封装类型的轨到轨替代产品。 如果您可以采用不同的封装、请告诉我、我将查找它。

    如果您能够使用双电源配置系统、 则无需切换器件即可获得0V 输出。

    关于您发送的设计、我还有几点想说明。 该器件处于解补偿状态、具有7V/V 的最小稳定增益 可以将其稳定在较低的增益、但需要进行更多设计。  如果您要更换部件并且需要您显示的3V/V 增益、请 寻找单位增益稳定部件。

    另请注意、数据表 建议 RF = 453Ω。 使用高得多的电阻器(例如20kΩ)可能会与放大器的输入电容相互作用、并可能导致系统不稳定。 它还会增加噪声并使一些其他数据表规格恶化。 如果可能、我建议对建议的射频幅度使用更多的值。

    如果您有任何问题、或者我是否可以为您提供帮助、请告诉我。

    祝你一切顺利!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    感谢您的答复。 假设在 R1=100欧姆、Rf=700欧姆且闭环增益为7V/V 的情况下电路稳定、那么 OPA855在此原理图配置中可驱动的最低电压是多少?

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

    遗憾的是、数据表中的最低输出电压仍为1V。 在这个部件上达到0V 的唯一方法是改变电源。 您需要将负电源(Vs-)降低到至少-1V、并降低 Vs+以保持在电源电压范围内。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!