This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:USB2ANY 在许多软件中未检测到

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384611/usb-to-gpio2-usb2any-not-detecting-across-many-softwares

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!  

我试图使用 USB2ANY 来与一些评估板进行交互。 电路板看上去一切正常、但问题在于 USB2ANY。 建议我在使用之前更新 USB2ANY 上的固件、但我正在努力更新。  

在"USB2ANY Explorer"中、当它插入时我得到该中断。

在"USB2ANY Firmware Loader"中、我得到了该消息

是的、我的计算机能够识别它。  

我们欢迎您提供任何帮助和建议、

Jeremy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    这很有趣。 只要检测到并更新 usb2any、您就应该能够与我们的器件进行连接。

    我可以打开一个 E2E 主题、使用 usb2any 组来解决此问题。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Quentin、

    USB2ANY 涵盖哪个组、在设置新问题时默认由放大器组负责。 您能否将我们重新分配给正确的团队?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我明白你在说什么。 我会仔细研究一下、看看我是否能找到特定的人。

    同时、看起来您拥有正确的软件。  

    下面是我的软件的外观。 确保您拥有正确版本的软件。

    然后、在插入 USB2ANY 的情况下打开 BQ GUI 时、它会要求您进一步更新到3.1版本。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有正确版本的软件。 当我插入 USB2ANY 时、没有任何反应。 许多软件似乎都有一个应该发生的自动固件更新提示、但这些软件一开始不会检测到我的 USB2ANY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    1)     2)  


    您使用的器件与图1)或图2)相似吗?

    如果您使用的器件与图1)类似、则可能是使用了错误的软件来更新器件。

    我们日常在 BQ EVM 中使用的是像图2中所示的器件。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的器件与图1)类似。 请告诉我应该使用什么软件来评估器件中具有 USB2ANY 的 BQ EVM 1)

    编辑:


    现在、我看到这段时间没有一直使用 USB2ANY。 问题是、Digikey (我的供应商)上仅显示 USB 转 GPIO、因此我假设它是 USB2ANY。 是的。 我想我有一个真正的 USB2ANY 来自 Nick、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Jeremy、
    我很高兴我们能够帮助解决这个问题。 在您的 USB2ANY 到达后、如果您有任何其他问题、请告知我们。
    此致!

       昆廷