This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:乘法器建议

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386148/mpy634-multiplier-recommendation

器件型号:MPY634

工具与软件:

嗨、团队:

客户需要一个 乘法器、一个输入为12V、另一个输入为1V。 您能否推荐最合适的产品?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    MPY634是一种传统的乘法器、我们没有可替代此部件的新产品。  

    [quote userid="368757" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386148/mpy634-multiplier-recommendation 客户想要 乘法器、一个输入是12V、另一个输入是1V。 [报价]

    您能否为我提供设计要求和实现的应用? 我们谈论的频率和成本考量。 也许我们可以找到另一种解决方案。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户不会将电压转换为频率。 他们只需要将两个输入电压转换为一个倍增电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    那么、它是倍频器函数-工作频率是多少? MPY634可能是唯一的一个。  

    下面是一个仿真示例。

    e2e.ti.com/.../MPY634-Multiplication-SF10-100kHz-07112024.TSC

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我将关闭该查询。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond