This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116全桥传感器 EXC-接地

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386463/xtr116-xtr116-full-bridge-sensor-exc--ground

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: PGA308

工具与软件:

我将 XTR116与 PGA308搭配使用、以求4在全桥传感器上进行-20mA 调节。  除了全桥的 EXC-之外、所有接地端似乎都连接到 I-RET。  我假设此 EXC 接地(附加图像以绿色圈出)需要与 I-RET 接地隔离。  我假设这个 EXC-接地可以悬空或连接到机箱接地。  为了验证它不需要以某种方式连接回 XTR 或 PGA 接地端。  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在2线电流变送器模块中、驱动 XTR116 2线电流变送器的桥式传感器和仪表放大器(PGA308)都需要以相同的本地接地(IRET)为基准。 IRET 需要与4 -20mA 环路电源隔离。  

    此外、在4 -20mA 2线电流变送器应用中、XTR116 + PGA308 +桥式传感器的总电流消耗需要小于4mA。

    如下图所示、将桥式传感器连接至 IRET。 这是图6-3中的一个误差、需要纠正。

      

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    感谢您的答复和澄清、这很有帮助。  这在我看来更有意义、体现在整体概念的作用方面。  我很难为它找到一个单独的机箱接地、而又不影响通过桥的电流消耗/偏移。  

    此致!

    Ryan