This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:需要 PSpice ASC 和 ASY 文件

Guru**** 2581175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386500/opa858-need-pspice-asc-and-asy-files

器件型号:OPA858
Thread 中讨论的其他器件:OPA818

工具与软件:

您好、您对此器件有常规 PSpice 文件吗? 它看起来非常有用,但希望在 LTSpice 中进行仿真。

而且、尽管我们在讨论这是否是 TI 范围内噪声最低的 TIA 适合的宽带部分? 我正在寻找1MHz 带宽、低输入偏置电流和低电流噪声。 我们的互阻抗可能约为8MHz。 如果有任何更低的电流噪声部件,请提示我,并发送. ASC 和。 ASY 文件。

此致!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我正在研究低噪声器件的问题、但同时这里提供了 PSpice 文件。 这些是器件网页上"Design tools & simulation"标题下的文件。   为了方便起见、我还单独附加了.lib 文件、可以在 LTspice 中打开该文件以获取.asy 文件。

    如果这些不是所需的文件、或者您在转换过程中遇到任何问题、请告诉我。

    此致!

    Hypatia

    e2e.ti.com/.../opa858_5F00_pspice.zipe2e.ti.com/.../2061.OPA858.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,希帕蒂亚,我看到这些在部分网页,但不幸的是, PSpice 文件不是正确的格式,我只需要标准. ASC 和 ASY 文件。 我有关于 OPA818的类似问题、TI 非常友好地以 ASC/ASY 格式将它们发送给我。 OPA858看起来更适合我客户的应用、因此我渴望能在将用在设计中之前运行仿真。 您可以帮助我发送 ASC/ASY 文件吗? 谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    不幸的是 ,我无法转换该文件 ,因为 LTspice 是由竞争对手制造的,我们没有它在办公室计算机上。 这应该是相对简单的,虽然-我链接了一个 教程的在线,我认为解释很好。 转换所需的文件是.lib

    https://www.onethesis.com/how-to-create-an-ltspice-model-from-pspice-or-tina-ti-model/

    我希望它能够解决问题、我将向您介绍低噪声器件

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    除非您的输入电容非常低(7pF 或更低)、否则 OPA858是我们满足您规格要求的最佳噪声性能器件

    我希望这款器件能为您解决一切问题!

    此致!

    Hypatia