This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:运算放大器 OPA855的 TIA PSpice 仿真问题

Guru**** 2569385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386712/opa855-tia-pspice-simulation-issue-with-opamp-opa855

器件型号:OPA855

工具与软件:

您好、TI 团队:  

首先、希望大家都做得很好。  

在为 SiPM 传感器应用实现 TIA 的情况下、我尝试使用 OPA855模拟虚拟 TIA 电路、但输出增益是意外的(非常低)、因为当电流源开启时、输出增益大约为 Vout = Vd-1000* 1mV = 1V。 您能帮我解决这个问题吗?  

这也是原理图。  

祝您度过美好的一天!  

Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我看到你最近发布了,所以也许你已经移过这个,但 我尝试了你的设置,无法复制你的奇怪的结果。 下面是我的结果和电路配置的屏幕截图和文件、如果我忘记了有关设置的一些内容、请告诉我。

    我想说的是、Vout 中可见的较大过冲是由于没有反馈电容和源电容造成的。 我在下面链接了一个 TIA 计算器、可用于计算反馈电容值。

    我不知道您使用的是什么 SiPM 传感器、但我想提醒您、您可能需要将 OPA855配置为标准 电压反馈而不是 TIA、因为许多 LDO 都具有电压输出。 如果您希望我们查看数据表并帮助您配置数据表、请随时链接该数据表并告知我们您的要求。  

    SIM 文件:

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_tia_5F00_Frabelfin.TSC

    计算器:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956151/faq-transimpedance-amplifier-calculator

    此致!  

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hypatia、  

    感谢您的答复。 实际上、我将使用 FB 电容、但我首先想尝试一个"虚拟"电路、以了解 OPA855的工作原理。 如果它使用的是 Tina 我认为这更是一个问题与 PSpice 库?  

    感谢您的帮助、  

    您的、  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 PSpice 中尝试相同的仿真 、然后回复您

    Hypatia