This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:有关 INA214BQDCKRTL 顶部标记的问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387560/ina214-question-about-top-marking-on-ina214bqdckrtl

器件型号:INA214

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们收到了一条带有制造商器件型号的卷带:   INA214BQDCKRTL

根据器件标识查找页面、此组件的顶部标记应为13J。

但是、我们收到了带有14q 标记的材料、这个问题有很多材料。

有什么变化吗?
此标记是否与13J 一起添加?

如果有人能够尽快回答、将不胜感激。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    13J 顶部标记适用于 INA214BQDCKR 问题1  不是 INA214BQDCKRTL

    对于  INA214BQDCKRTL、顶部标记为14q、因此您看到的内容是正确的。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:  

    感谢您的答复。

    此确认将会有所帮助。

    此外、为什么数据表或器件标识查找站点上不提供顶部标记"14q"?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题、我正在研究为什么没有列出顶部标记。

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Levi  

    希望尽快将标记添加到列表中、以避免任何进一步的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Levi、

    是一个文档或您可以分享的文件、其中14q 以 MPN 为基准: INA214BQDCKRTL 、这是因为我们的最终客户认为我们在他们的产品上放置了一个错误的组件。

    同时、数据表正在更新。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前没有可以共享的任何文档、但 INA214BQDCKRTL 的功能将与 INA214BQDCKRQ1等效。

    如果还有其他需要我帮助的地方、请告诉我、

    Levi DeVries