This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551用法

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388006/opa551-opa551-usage

器件型号:OPA551

工具与软件:

Dears、

 OPA551的标志引脚能否保持 NC?

非常感谢!

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    [quote userid="592653" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388006/opa551-opa551-usage OPA551的标志 PIN 是否可以是 NC?

    如果不使用关断标志引脚、客户可以将其保持断开状态。 图27表示驱动电阻器的引脚是可选的。  

    通常情况下、一个电流源应该连接至某些负载(例如、电阻器)。

    以下是 OPA551的电流规格。 如果客户的应用消耗的电 流高达±250mA、则他们可以使用 OPA593、这是一种4mmx4mm 的小型封装、能够在单电源下以高达85Vdc 的电压运行、或在双电源轨下以42.5V 的电压运行。 OPA596是与 OPA593相同的系列、但成本更低(达到 ±30mA 时拉电流/灌电流也更低)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond