This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:多范围转换

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385983/rcv420-conversion-for-multiple-range

器件型号:RCV420
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

尊敬的团队:

如何使用跳线绕过其中一个器件、使4 - 20mA 的输入电流达到0 - 5V 和1 - 5V?

您可以为此建议或提供 TINA 仿真吗?

希望很快收到您的回复。

谢谢、此致、
Mr. Prajwal P. Bhuse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    RCV420数据表展示了这些电路的示例。

    电路 A。 请查看图1的 RCV420数据表、此电路可为满足您电路要求之一的4 -20mA 输入提供0-5V 输出。

    电路 B. 同样、请查看 RCV420数据表的电路图15。

    通过检查、可以轻松地修改图15的电路:修改电路、不再是引脚1 (-in)灌入电流;而是将4 -20mA 电流注入引脚3 (+in)。 该电路可提供+1V 至+5V 的输出、获得满足第二项工程要求的4 -20mA 输入电流。  

    请参阅修改后的下图、以满足输入电流为4 - 20mA 的+1V 至+5V 输出要求

     

    遗憾的是、RCV420是1988年的旧版器件(已有36年历史);因此我们不提供官方 RCV420 SPICE 模型。 不过、您可以使用运算放大器和电阻创建理想化模型、以验证上述电路的理想传递函数。 请参阅以下两个电路的 TINA 仿真。

    电路 A:  

    TINA 文件电路 A:

    e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_CircuitA_5F00_July_5F00_12_5F00_24.TSC

    下面 TINA-TI 中实现的电路 B、该电路将为4个-20mA 输入提供+1V 至+5V 的输出

    TINA 文件电路 B:

    e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_CircuitB_5F00_July_5F00_12_5F00_24.TSC

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们先前的讨论是否有任何更新?

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    您指的是哪种讨论?  在4 - 20mA 的输入电流下实现0 - 5V 和1 - 5V 的 RCV420电路以及上面的相应仿真。  您应该能够使用可选的跳线在 PCB 板设计中轻松实现这些功能。

    请查阅。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    感谢您的答复。 因为您已经为其共享了两个独立的原理图、但是我的跳线设置/配置将是什么、以便在单电路中实现0-5V 和1-5V 两个范围?

    如何放置跳线、使设计能够同时对0-5V 和1-5V 有用?

    请检查一下、让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    查看上一篇文章中的图表、可以实现相关电路。 下面是一个仿真文件、其中在同一原理图上提供了可选跳线以配置电路。  在仿真文件中、跳线由手动开关表示。  

    电路 A  为4mA 至20mA 输入提供0V 至+5V 电压。

    JMP1A 和 JMP1B 为开路。 它们从 RCV420输入上断开外部301Ω 电阻器。

    JMP2将引脚12 (REF IN)分流到引脚11、引脚10 (REF OUT 和 REF fb)

    电路 B 为 4mA 至20mA 输入提供1V 至+5V 电压。

    JMP1A 和 JMP1B 已闭合。 它们将外部301Ω 电阻器从 RCV420输入(引脚1、引脚3)连接到 CT (引脚2)。

    JMP2将引脚12 (REF IN)分流到地。


    随附了带跳线(手动开关)的 TINA-TI 文件。   

    e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_CirctuitA-and-B_5F00_jumpers.TSC

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。 这似乎是我的问题是问题。

    我们将检查此内容、然后联系您进行进一步的查询。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    Mr. Prajwal P. Bhuse.