This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:如何计算与 TRF37C75 IC 相关的输出功率

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37B75, TRF37A75, TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387042/trf37c75-how-to-calculate-output-power-related-to-trf37c75-ic

器件型号:TRF37C75
主题中讨论的其他器件:TRF37A75、TRF37B75

工具与软件:

  1. 三个功率放大器 IC 的 TRF37A75、TRF37B75、TRF37C75、我们是否可以级联这3个 IC 以在  S 频带频率的-7dBm 输入下获得45dBm 的输出功率?       2. TRF37C75 IC 输出功率是否能够为贴片天线供电。                                            TRF37A75、TRF37B75、TRF37C75可以按照它们的 级联顺序来获得最大功率?                        
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:

      TRF37X75系列放大器的 OP1dB < 19dBm。 请注意、TRF37X75是增益块、而非功率放大器。

    1.即使您级联了3安培、最大输出也将小于19dBm

    2.不能直接驱动天线。 您需要在 TRF37X75的输出端使用功率放大器来驱动天线。

    3如上所述、级联只有助于提高增益、但无法增加最大输出功率。

    此致、

    赫鲁日