Other Parts Discussed in Thread: XTR111, TPS2661
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 主题中讨论的其他器件: TPS2661
工具与软件:
大家好、我需要保护 XTR111输出(最高12V)免受高达100V 反向电压的影响。
我目前考虑的只是添加100V 肖特基二极管、但可能有更好或更正确的方法。 请提供建议。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tomasz:
对于100V 保护、我相信肖特基二极管是最佳选择。 低正向电压应有助于 保持顺从电压、同时在故障情况下阻止100V 电压。
TI 确实有一个 额定电压为+/-50V 的专用电流环路保护器件、您可以考虑将其用于类似的应用: https://www.ti.com/product/TPS2661。
此致、
Zach