This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:反向电压保护

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, TPS2661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387392/xtr111-reverse-voltage-protection

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: TPS2661

工具与软件:

大家好、我需要保护 XTR111输出(最高12V)免受高达100V 反向电压的影响。

我目前考虑的只是添加100V 肖特基二极管、但可能有更好或更正确的方法。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    对于100V 保护、我相信肖特基二极管是最佳选择。 低正向电压应有助于 保持顺从电压、同时在故障情况下阻止100V 电压。

    TI 确实有一个 额定电压为+/-50V 的专用电流环路保护器件、您可以考虑将其用于类似的应用: https://www.ti.com/product/TPS2661。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、这就是我所料、感谢你对 TPS2661的确认和建议。