This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627AU 已停产?

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386960/opa627-is-the-opa627au-end-of-life

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件:OPA828

工具与软件:

我向德州仪器(TI)提出的问题是、既然穿孔 Burr-Brown (OPA627AP 和 OPA637AP)有表面贴装版本(OPA627AU 和 OPA637AU)、为什么强烈建议在所有新设计中采用 OPA828ID。 它甚至在 OPA828ID 数据表中说明了该建议。 是因为 OPA627AU 的交货周期较长或已停产。  硅专家说、10年时间并不是很准确。

  • OPA637AU (SOIC)有库存。 OPA627AU (SOIC)处于缺货状态、交货周期为18周(如果不更长的话)。 从时间轴的角度来看、这里存在一些设计风险。 如果我们现在下单、我们预计2024年11月左右或更早的时间就会交付产品吗?  
  • Silicon Expert 表示 OPA637AU 和0PA627AP 都显示10年的预测、这对吗? 或者这是生命的终结
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Digikey 说2025年1月。 TI 网站上没有任何信息、因此这只是一个猜测。

    2."10年"是芯片专家的说法:"我们没有任何有关 TI 停产计划的信息"。 另见 ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克林顿:

    Unknown 说:
    是因为 OPA627AU 的交货周期较长还是已停产。  [报价]

    OPA627AU 仍在供货、这种特殊的封装将会制造。 IOA627AP、通孔版本已停产。  

    https://www.ti.com/product/OPA627?bm-verify=AAQAAAAJ_____ 7SjER4DYCobJ-JZw6pNPSWlVuD0Acg3GKUMM4LE0Y6BclTqcZteEE73YOBT3_I5qCkyU--Xb7lF1I1qXwFXi2yQ43-CH Evhb_Qi Tp_Zpbeha

    OPA828可用作 P2P 替代产品。 如果您有兴趣、我可以为您现有的 OPA627AU 设计仿真该器件。 请告诉我。  

    让我来弄清楚 OPA626AU 的制造状态并告知您。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克林顿:

    我从生产部门得到了一些澄清。  

    OPA627AU 将被 OPA828ID 替换为 OPA828ID、建议使用哪个 P2P 部件。

    OPA627BU 或 TO-CAN 封装将可在短期内供货、可能会在大约2个月左右。 OPA627AU (SOIC-8)目前尚不封装、我无法说明将来的状态。  

    如果您能够提供您的 OPA627AU 原理图、我可以用 OPA828替换运算放大器、并确保性能相等。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond