This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:请推荐合适的全差分放大器。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, AMC1300, ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384637/ths4541-please-recommend-a-suitable-fully-differential-amplifier

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: AMC1300ADC3662

工具与软件:

你好?

当前使用的电路存在问题、因此我想得到一条关于合适替代方法的建议。

t 接收电流输入、将其电气隔离、然后按以下顺序连接到高速 ADC:AMC1300BDWV -> THS4541IRGT -> ADC3662IRSB。
(THS4541是 ADC36 EVM 中的全差分放大器。)

运行期间出现烧毁、因此重新检查了设计、发现问题在于 THS4541的输入范围为1V 差分。
- AMC1300输出为±2 V、THS4541输入为±1 V
- THS4541输出为 R2/R1 , ADC3662输入为差分3.2 Vpp

因此、必须添加0.5增益电路或者必须更换元件、但空间问题重重。因此我想得到适合产品的推荐。

(最后一种方法、我还考虑更改第一个输入的增益。)

感谢您的阅读。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下电路这一部分的原理图吗? 根据电源和 FDA 增益、4Vpp 输入信号不应导致器件损坏。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、连接工程图。
    FDA 的增益处于1.82926的电平、如果没有其他替代方案并且输入部分减半(输入增益 x 0.5)、则需要将其更改为3.65853。
    在此之前、FDA 正在审查其他可能合适的替代品。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认哪些电源以及 Vocm 电压都连接到 FDA。 另外、为了澄清 THS4541是否会损坏或者器件是否会饱和?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     THS4541的 VOCM 连接到 ADC3662的 VCM。 它是0.95V

    它与 EVM 是同一个器件。 (ADC364xEVM_RevF (004)_Sch_2022-04-01.pdf)

    如电流电路连线时、当20 mA 流动时、输出会以2.6V 的电压饱和(ADC3662除外、VOCM 悬空)
    R (10 Ω):0.02*10=0.2 V
    AMC1300 (G=8.2):0.2 * 8.2 = 1.64V
    THS4541 (G=150/82):1.64 *(150 / 82)= 3V (但它从未超过2.6V、可能是因为它超过了输入限制)

    但我的问题不是当前电路是否工作、而是寻找一个替代产品、因为已确定电路的输入范围不足。 (支持2Vpp 输入和3Vpp 输出)

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为该器件存在输出限制、而不是输入共模限制。 客户是否可以在存在输入信号时测量各个输出引脚。 如果是这种情况(指向此器件)、则查找替代器件不会有用、因为此器件已经处于轨到轨输出状态。 唯一的方法是通过具有更大的负电源电压来调整电源。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    正如在前面的答案后确认的、通过调整电阻可以确认3V 输出。 (输出 R. R 已确认)

    如电流电路那样布线时、当20 mA 流动时(@ res:10 -> 5 Ω、R1:150 -> 300、 而 ADC3662除外、VOCM 悬空)。
    R (10//V 10 Ω):0.02*5=0.1 V
    AMC1300 (G=8.2):0.1 * 8.2 = 0.82V
    THS4541 (G=300/82):0.82 *(300/82)= 3V

    我认为输出本身不受限制、即使我使用包含额外负电压的放大器、我也证实了问题:由于 ADC3662产品的性质、我必须将其改回正电压才能接收输入。 (AINP/M、ADC3662的 BINP/M:-0.3~2.1V。)

    因此、如果 Vcm 设置为0.95V、即使增大、ADC3662的最大输入范围预计为±1V、因此 AMP 的最大输出预计为±1V。(该电路似乎不满足使用数据表中列出的满量程范围的条件。)

    除上述内容外、THS4541的输出在测试模式下(ADC3662除外)仍然不稳定、因此除 FDA 外、直接使用 AMC1300的输出。 尽管现在需要在 SW 中进行缩放调整、但我认为它比不稳定电路更适合测试。
    稍后再次添加 ADC3662时、我计划使用放大比较低的放大比。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将是您提到的该电路的另一个限制。 该 ADC 的差分满量程输入为3.2Vpp、约为1.6Vp、这意味着我们大约是所需3V 差分信号的两倍。 但是、只看 THS4541、输出就会受到所需3V 差动信号的限制。 另外、关于改进 THS4541周围电路的几条建议是将 RF 电阻器调整到数据表中突出显示的大约402欧姆。 值越低、器件负载越小、从而导致性能降低。 我还要移除100pF 差分电容、并在没有该组件的情况下测试信号。

    此致、

    Ignacio