This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA837:与我的仿真结果相比具有较低的放大率

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377442/opa837-low-amplification-in-comparison-to-my-simulation-results

器件型号:OPA837
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

尊敬的工程师:

我使用 OPA837设计了一个互阻抗放大器、如下所示:

OPA837的负输入连接至超声波换能器、该换能器是具有以下特性的电流源:

C=1nF、R=1.2K、电流= 200uA @ 3MHz

根据我在 TINA-TI 中的仿真、我们可以看到我们应该得到:43.5dB 放大:

SNR:

但是、实际设置中所使用的放大器小于43.5dB、如下所示:

橙色信号是放大器的输入信号、蓝色信号是 OPA837的输出。

我在 Altium 中的电路:

您能否告诉我、为了达到与仿真中相同的放大和 SNR、我应该在电路中更改什么?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

     您能否附加/共享您的 TINA-TI 文件?

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢 fir 的答复。

    请查看随附的仿真:

    e2e.ti.com/.../Transimpedance-test_2D00_OPA837.TSC

    谢谢!

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

     感谢您提供的文件、我回顾了电路、它工作正常。 需要注意的是、在考虑示波器的50欧姆阻抗设置时、除非将其设置为高阻抗、否则它确实会将大约6dB 降低到37.5 dB 左右。 此外、您是如何在示波器上查看输入电流、是通过输出电压设置还是通过测试输入电阻器?

    谢谢!

    SIMA