This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:正弦传感器电源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS2630, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380930/ths2630-sinus-sensor-supply

器件型号:THS2630
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我需要设计一个低噪声精密"差动"Sinus  2、5V +/- 2V 来提供1k Ω 传感器

OP 单电源5V、希望使用例如 THS2630

我要使用大约160kHz 的晶体、就像 https://www.mouser.de/ProductDetail/Micro-Crystal/CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC?qs=7bTaA%2FLYtSY5BtR%2FXX2VmQ%3D%3D 一样

您能否简述一个可能的解决方案?

很好的酒店

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如何在 TINA-TI 中进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

     对于您的问题未能及时得到答复、我们深表歉意。 根据我的理解、您正在使用一个用作压电式传感器的音叉、它需要在2.5V 的直流电压下使用5V 单电源进行放大(中间电源)、并在160kHz 频率下以2.5V 的直流电压放大2V 的 SINUS 信号。

     感谢您链接您的传感器数据表。 我找不到输出电流范围的信息、您碰巧知道这些信息吗? 根据这些信息、我们可以推荐 在跨阻应用中使用放大器的电路、以确定必要的 GBW。  

     您可以通过 此链接下载 TINA-TI、对我们的任何放大器进行仿真。 然后导航到我们的任何产品文件夹、每个器件都将有一个设计和开发页面、您可以在该页面中找到要下载的 Tina 或 PSpice 参考电路文件。 THS2630 Tina-TI 参考电路 位于该链接中、我还将文件附加到线程。

    e2e.ti.com/.../slom516a tsc

    谢谢!
    SIMA