This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:降低电源引脚上的噪声

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380944/opa838-reducing-noise-on-supply-pin

器件型号:OPA838

工具与软件:

尊敬的工程师:

我需要设计一个采用跨阻架构的超低噪声放大器。 这是我选择的架构之一:

除了电源引脚上的去耦电容器外、我还为每个电源轨添加了两个470uF 电容器:

我注意到、当我使用正常电源为电路供电时、当输出中没有信号时、放大器的输出上产生大约0.25mV 的噪声:

在使用电池测试电路时、我观察到噪声水平显著降低。 这使得我需要考虑为电源添加滤波以降低电源引脚上的噪声、即使在使用外部电源时也是如此。 您能否就要为电源引脚实施的适当滤波类型提供建议?