This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3832:同步锁定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA693, LMH1981, OPA692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380906/opa3832-genlock

器件型号:OPA3832
主题中讨论的其他器件:LMH1981OPA692、OPA693

工具与软件:

如      图所示 、要      实现     一个 入  两 出的同步锁功能、就要推荐放大器芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

      我们有几个视频放大器可以执行此功能。 具体取决于您的设计需求、 即需要特定于 HD-TVI 或标准视频输入的集成滤波器。 该方框图可连接至我们的 LMH1981多格式视频同步分离器、该分离器也将执行放大器中的附加功能。

     我推荐 OPA693或 OPA692、这是单通道固定增益视频放大器、可通过75 Ω 与多个输出相匹配。 如果您需要其他集成功能、例如可选滤波器、我会查看这篇 e2e 文章中的 器件、这些器件列出了支持 HD 带宽的器件、包括对输入频率的描述。

    谢谢!
    SIMA