This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7215:OPA177、TLC393

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381413/lmc7215-opa177-tlc393

器件型号:LMC7215

工具与软件:

您好!

我知道上面问题中比较器 Vos 的测试方法、第二种方法是非常有创意的想法。
但我仍然有疑问、那就是、我们应该如何测试比较的开环增益 Vol? 您知道、通常很难 提供理想的实验室条件来为比较器 AOL 的开环测试提供足够准确的输入电压、从而观察输出翻转的变化时刻、尤其是在干扰很严重且 Vos 很小的情况下。
此外、当使用上述第二种积分器方法时、更改 DUT 的输出也会影响输出占空比的状态、您是否可以引入任何测试方法来测试比较器的开环增益?

思考、

雷恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷恩

    感谢您的发帖。  您似乎要引用另一篇我没有看到的文章、但无论如何、开环增益实际上是一个放大器规格、与比较器并不重要。  实际上我们并不将其包含在较新的器件中、因为当比较器来自放大器时、它更多地是一种旧规格。  同样、我们很难可靠地进行测量、我们基本上需要依靠设计仿真。  因此、我们尝试分享一些方法来测量我们不会继续支持的规格没有太大意义。  您尝试这样做的原因有什么吗?  您的应用是什么?  也许我们可以为您提供有关应用以及如何选择特定器件的更多帮助。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wren:

    如果有任何更新、可以随时重新打开此帖子。