This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:支持多路复用器的功能

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388347/opa2189-mux-friendly-function

器件型号:OPA2189

工具与软件:

大家好、团队成员:

支持多路复用器的函数有什么含义? 您能帮助我进一步了解此功能的优点吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持多路复用器的精密运算放大器对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数双极输入晶体管和高电压 CMOS 运算放大器需要背对背输入保护二极管、以防止在输入端子被拉开时造成损坏。  但是、当其中一个二极管开通时产生干扰输入信号、这种情况可能会导致设置时间较长。 因此、需要支持多路复用器的输入级来消除对这些输入保护二极管的需求-见下文。