This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:需要 IBIS 模型

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388308/ths3217-need-ibis-model

器件型号:THS3217

工具与软件:

我正在编写请求为 THS3217IRGVT 使用 IBIS 模型。 我们的团队目前正在开发一个需要对此组件进行详细仿真和分析的项目、并且能够访问 IBIS 模型对我们的工作非常重要。

您能否为 THS3217IRGVT 提供 IBIS 模型、或者将您的网站下载位置指定为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    IBIS 模型适用于 HSAMPS 产品线中不常见的数字 I/O 引脚。  THS3217只有两个数字引脚、用于在 PATHSEL 和 DISABLE 线路上的逻辑高电平和低电平之间进行选择。

    我们无法提供完整的 IBIS 模型、因为该器件只有其引脚的16.25%用作数字 I/O 此外、这些引脚并不表示或启用此器件的主要功能、因为模拟引脚对于建模更加关键、并且是在项目页面上的 SPICE 模型中进行建模的。

    您是否有关于 PATHSEL 或禁用引脚/线路的特定问题或疑虑?  我的团队和我可以为您的问题提供支持、但我们无法生成和提供 IBIS 模型。  我们的 TI IBIS 模型由三个数据集组成、其中处理电压和电流关系、电压和负载/端接关系以及电容器补偿关系。

    此致!

    ALEC