This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA5807:可用性/预期寿命

Guru**** 2879790 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA5807EVM, VCA5807, AFE5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386206/vca5807-availability-expected-lifetime

器件型号:VCA5807
Thread 中讨论的其他部件:AFE5807

工具与软件:

您好!

我们正在设计超声波产品、并计划在终端上使用 VCA5807 大约一个月前、我们通过 digi-key 购买了三个 VCA5807EVM 评估板、以集成到概念验证器件中。 我们刚刚返回到 Digikey 购买更多的额外器件、EVM 已标记为已停产。 但 TI 的网站没有生命周期信息。

VCA5807芯片本身仍然在 Digikey 和 TI 上标记为有效。 但是、所有分销商的总库存水平以及数据表上的2012年日期戳让我们担心长期供应情况。

TI 的某个人是否能够提供证明 TI 所承诺的供货情况的文档? 如果另一方面、该器件计划淘汰、您能建议可确保我们可供货8-10年的替代器件吗?

我们已经了解了 AFE58xx 系列、但更喜欢 VCA5807、因为我们只需要 CW 路径、省略了内置 ADC、可以降低成本并简化从 BGA 到 QFP 的占用空间。 如果我们被迫这样做、AFE5807可能是我们要考虑的、假定它能够满足所需的支持周期。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有 淘汰计划。 在与团队核实8-10年的供货情况后、我将再次确认这一点。 我相信它应该 可以得到,但让我确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Sachin。 您是否还可以检查 EVM 的淘汰情况并评论 Digikey 状态是否出错? 实际上、我们需要在相对较短的时间内再使用三个这样的原型、以便总共构建两个概念验证原型。 遗憾的是、他们在任何一个常见的经销商处都没有库存、因此这对我们来说是一个主要的阻碍因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好、只需检查一下、看看这是如何跟踪的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已与团队进行核实、没有计划淘汰此器件。 我也想知道你将需要的音量.  

    我们仍在探究  为什么 Digikey 使其 过时。  

    我们可以将此对话发送到邮件(ultrasound_rx-support@list.ti.com )。 我在这里结束线程.