This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140运算放大器的1/f 电流噪声

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387912/opa140-1-f-current-noise-of-opa140-opamp

器件型号:OPA140

工具与软件:

您好!

我们正在开发一种与高阻抗传感器连接的非常敏感的放大器。  

我发现数据表和仿真模型不包含电流1/f 噪声。

我们需要确保1/f 电流噪声不会在我们的应用中引起问题。 是否有关于1/f 电流噪声的任何测试数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、仅针对电流噪声幅度较大且具有闪烁(1/f)区域的器件给出了电流噪声与频率间的关系图、就像双极输入晶体管运算放大器的情况一样。 闪烁噪声据信是由  p-n 结等两种材料的接口之间随机捕获和释放的电荷载流子引起的、因为在 CMOS 和 JFET 输入晶体管运算放大器中、低频电流噪声来自 ESD 结构输入漏电流或任何其他半导体结的散粒噪声、因此它在低频时不会增加-请参阅下面的。  因此、 CMOS 和 JFET 输入运算放大器(如 OPA140)中的低频电流噪声是平坦的、可以使用以下公式计算得出: inoise=sq-rt (2qIb)。

    除非源阻抗非常大、否则极低的电流噪声不会影响整体噪声性能。 在电流√为1fA/ GΩ Hz 的情况下、源电阻需要大于16.5k Ω、以便电流噪声对总噪声产生重大影响。 对于 CMOS 和 JFET 器件、在较高频率下、电流噪声通常会增加。 电流噪声的增加称为 f 平方噪声。 不过、源阻抗较高的电路将带宽限制在电流噪声开始增加的频率以下。 该带宽限制倾向于抵消 f 平方噪声的影响、以便总 RMS 噪声不会受到 f 平方噪声的显著影响。  有关此主题的更多信息、请参阅以下链接下的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa570/sboa570.pdf?ts = 1721152641167&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F