This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:数字输出(EF)最大电流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388194/xtr111-digital-output-ef-max-current

器件型号:XTR111

工具与软件:

您好、TI、最大数字(EF)输出电流是多少? 规格似乎没有意义。 我特别想知道 EF 引脚是否可用于驱动与 VDD 相连的5 mA LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电流大于2.2 mA 时、将不再保证 VOL。 在5 mA 处、VOL 可能远大于2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你克莱门斯,我知道它只是真的不是为这种设计,但2 mA 可能足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、正确- XTR111不是为5mA IEF 电流设计的。  

    谢谢克莱门斯。