This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:高速比较器电路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP, LMH5401, LMH6702QML-SP, TLV3801, THS4304-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382708/lmh6702qml-sp-highspeed-comparator-circuit

器件型号:LMH6702QML-SP
主题中讨论的其他器件: TLV3801SN55LVCP22-SP、LMH5401-SP THS4304-SP、LMH5401

工具与软件:

您好!

我叫 Pablo、我需要将高速500MHz 三角信号转换为500MHz 平方信号。
我想使用采用 LMH6702QML-SP 运算放大器的比较器、建议使用的电路是

正如我在  LMH6702QML-SP 数据表中看到的、LMH6702QML-SP  的压摆率= 3100V/us、因此如果输入信号电压为1.8V、则会得到1.8V*1us/3100V= 0.58ns 的输入到输出响应时间。

由于500MHz 周期为2n、该器件是否可以满足这一需求?

非常感谢。

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有轨到轨 I/O、因此我不确定它是否能够处理您的输入和所需的输出信号。

    请指定电源、基准和输入电压。

    有诸如 TLV3801之类的快速比较器、但它们具有 LVDS 输出。 对于输出信号、您将执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号 将为 三角波形@ 500MHz LVDS 1.8V。

    @信号应为方波 Δ V 500MHz 并且将施加到50欧姆的负载、我们可以使用射频放大器放大电平以达到特定的电平。


    @是将输出信号(方波)用作开/关信号 Δ V 500MHz。

    谢谢。

    Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    再思考一下、我们首先需要将 LVDS 信号转换为单端信号、以便与基准电平进行比较(在下面您可以看到建议的方框图)

    1)将 LVDS 1.8Vpp 三角波形@ 500MHz 转换为单端信号-->使用 LVDS 接收器 SN55LVCP22-SP (>1000Mbps)、仅使用其输出的1个。

    2)从三角波形转换为方波形-->使用全差动放大器 LMH5401-SP (转换率= 17500V/us、GBW = 6500MHz )、因此1.8V/17500V = 0.1ns (500MHz 周期为2ns)

    我们的应用需要航天级元件、因此我们选择了这些基准。

    非常感谢。

    好的。

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 是一种二进制协议;三角 LVDS 波形没有意义。 您是说 FPGA 输出差分信号吗?

    LVDS 接收器就像比较器一样工作(不输出三角波形);不必有两个器件。

    您的负载是否为50 Ω 电阻器、或者您是否具有具有50 Ω 特性阻抗的传输线路? 在第一种情况下、接收器需要多大的电压? 您可提供什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的答复。

    是的、FPGA 输出差分信号@ 500MHz、我们需要将其转换为方波单端信号@ 500MHz、因此我们需要将差分信号转换为单端信号(可能使用平衡-非平衡变压器)。

    输出将为阻抗为50欧姆的传输线(SMA 连接器)供电

    关于电压、

    电源电压:正负电压高达15V。

    基准电压:高达15V

    输入电压:高达1.8V

    使用平衡-非平衡变压器+ LMH6702QML-SP 或  LMH5401-SP 可能就足够了。

    非常感谢。

    好的。

    Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、您好!

      电流反馈放大器的输入结构与电压反馈放大器不同。 其在该架构的反相输入端的输入阻抗较低、不应在比较器配置中使用。

       在最后一个帖子中、您仅使用 LMH5401-SP 进行三角波到方波的转换。 这是您现在要考虑的解决方案吗? 如果是、我会将其移至 RFAMP、以获得对此器件的进一步支持。

      我之前在了解一下我们的可用航天级比较器、而我们最快的专用比较器约为25ns、您也可以考虑降至该等级: https://www.ti.com/product/LM119QML-SP。 

      另外、看看我们的 VFB 航天级高速放大器、THS4304-SP 是另一个可以考虑的选择、正好符合您的需求、而且只有很小甚至没有余量、除非您可以事先衰减信号。 此外、使用运算放大器作为比较器时、必须注意绝对最大值中的差分电压额定值、如果存在这种情况、这确实表明放大器的输入之间存在背对背钳位二极管、这会使在比较器配置中使用时更容易损坏。 THS4304-SP 的此额定值在绝对最大差分输入电压为+/-2V 时指定。 下面是有关将运算放大器用作比较器的此主题的深入视频: 视频链接。此外,这里是关于这个主题的快速博客,但由于某种原因,官方链接不工作, 这里是缓存版本。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。
    使用 th  LMH5401-SP 的理念是由于其高压摆率(17500V/us)、因此可能是一种可行的解决方案。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、您好!

     我研究了之前对这类应用的支持、建议不要在开环配置中使用 LMH5401、但另一种解决方案可能会尝试使放大器饱和。 它在饱和期间将处于非线性运行状态、但与不使用负反馈相比、它将更可预测。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/390432/lmh5401-as-a-comparator

    e2e.ti.com/.../5633.LMH5401_5F00_Comparator.TSC

    谢谢!
    SIMA