This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:关断模式

Guru**** 2968990 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388052/ths6222-shutdown-mode

器件型号:THS6222
Thread 中讨论的其他器件: THS6232

工具与软件:

嗨、团队:

我收到了一些有关 THS6222的问题。 请支持。

1.  在关断模式下、D1 OUT 引脚和 D2 OUT 引脚如何变成 Hi-Z? 请告诉我架构。

  处于关断模式时、D1 IN-引脚和 D2 IN-引脚 Hi-Z 是否处于关断模式? 在关断模式下、这些引脚的输入偏置电流仍然存在?

3. 在驱动直流耦合负载时是否存在任何问题或限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi

    我可以和我的团队一起为您的问题提供支持。  您是否为任何特定客户提供支持?  我的线路驱动器和 PLC 产品营销专家可以与我一起回答您的问题、或给您简短的电话、了解有趣的客户和机会。  我们确实可以讨论一款全新的 THS6232器件。

    如果您想直接向我发送电子邮件、我已向您发送了一条消息。

    此致!

    ALEC