This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253-Q1:INA253A3-Q1

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388511/ina253-q1-ina253a3-q1

器件型号:INA253-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA253

工具与软件:

我们需要使用 INA253进行电流感应、您能否支持计算它是否可以满足我们的精度要求? 谢谢你。  

IRMS:3.0A

ADC 分辨率:12位

VREF_ADC:5.0V

客户要求的准确度:2%   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA253规范 能够保证3A 在室温下的精度为0.6%。

    为了满足分辨率要求、需要20kHz 或更低的滤波。 应向 ADC 本身分配额外的误差预算。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享您建议的硬件原理图吗?  

    您是否有用于高温的特殊计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了限制带宽、硬件解决方案可以是输出端的简单 RC 滤波器。 例如、300 Ω+ 50nF 可得到~10kHz。

    我们没有用于处理高温的专用工具。 我在125˚C 下进行了粗略的手动计算、预期误差约为1.3%。 将来、一旦指定了使用条件、就可以进行更准确的估算、但我不希望数字发生太大变化。

    此致、

    Guang