This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:我应该选择哪个 PGA

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280, PGA855, PGA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388456/pga855-which-pga-should-i-choose

器件型号:PGA855
主题中讨论的其他器件: PGA849、PGA281、PGA280

工具与软件:

输入信号范围为±10V、±5V、±1V 和±500mV、频率范围为0-30kHz。

 给定 ADC 的基准电压(VREF)为4.096V、其对差分输入(输入范围的要求为

-4.096m Ω+4.096m)Ω、PGA855~选择吗? 或者它有更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    您的 ADC 是具有单端输入还是全差分输入?

    在驱动全差分输入 ADC 的同时、PGA855将在由±15V 电源供电的输入级下正常运行。

    如果 ADC 是单端输入、请考虑 PGA849。

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的答复。

    这款24位 ADC 具有全差分输入。 它不支持单端输入。

    因此、PGA855是一个不错的选择。

    有没有替代的 PGA 芯片? 事实上、我只需要1、2、4、8、16的增益放大。

    期待您的回复。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    PGA855是一款新器件 、可提供出色的直流精度、低失调电压以及极佳的交流性能(低噪声和低失真)、所有增益的带宽均为10MHz。 PGA855提供二进制衰减以及从1/8、1/4、1/2、1、2、 4、8、16全差分输入和输出、因此它将满足您的所有要求。

    PGA280或 PGA281是另一款可编程增益放大器、还提供全差分输出和二进制增益步长: ⅛ V/V 至128V/V  PGA280和 PGA281具有极低的失调电压和温漂。  但是、PGA280和 PGA281器件在所有增益下的带宽限制约为~15kHz、具体取决于增益设置。  请参阅下图中的"小信号增益与频率间的关系"。

    如果您对>30kHz 带宽和全差分输出有严格的要求、PGA855将 是满足您要求的最佳选择。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的答复。

    因此我选择 PGA855。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    谢谢!

    此致、

    Luis