This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:高压电源的高侧感应

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA271, ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387752/ina271-highside-sensing-for-hv-power-supply

器件型号:INA271
主题中讨论的其他器件: ISO124

工具与软件:

仿真确实起作用。

"你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发帖。

    INA271理论上可以悬空、但原理图中有一件事不清楚:GND2 (或仿真中的 GREF1)是如何连接到负载地的?  

    您绝不能违反以下评级:

    1.输入引脚(IN+和 IN-)到器件 GND (VCM)的电压必须保持>=-16V 且<=80V

    2. 电源引脚(V+)到器件 GND (Vs) 的电压必须保持>= 2.7V 并且<=16V

    在您的仿真中、 相对于负载、V_IN+为30kV、因此、GREF1必须始终<=30.016kV 或者>= 29.02kV。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、

    GND2是否需要连接到 HV-GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    GND2根据原理图、我认为应该是您的高压接地端。 尽管这意味着您的 VCM 现在为30kV、不适用于 INA271。 如果是这种情况、您需要将 INA271置于低侧(R4以下)。

    尽管为了更好地回答您的问题、我会添加隔离专家来提供帮助。

    总体而言、您仍然必须保持我在上一篇文章中介绍的以下 INOUT 引脚电压额定值。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、

    我有另一个原理图。 GND2仅来自直流/直流转换器、未连接到高压电源的接地端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否知道 GND-HV 电源(或25kV 电源轨)和 GND2之间是否存在确定的电压差或连接? 这是 INA271的核心问题。 我将听从 ISO124原理图和接地连接方面的 ISO124专家的意见、但总体而言、不能违反我前面提到的 INA271的 VCM。 因此、您需要定义 IN+(25kV 电源轨)和 GND 引脚(GND2网络)之间的电压差。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ISO124无法长时间承受30kV、额定电压仅为1.5kVAC。 它还需要在高侧和低侧都使用双极电源、如果有、我无法从原理图中确认这一点。  

    您能谈谈什么推动了30kV 应用对高侧电流感应的需求吗?