This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:同相放大器保护布线布局

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMP7715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388609/lmp7721-non-inverting-amplifier-guard-trace-layout

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: LMP7715

工具与软件:

您好!

我将在具有三轴连接器的同相放大器配置中使用 LMP7721、并使用 LMP7715来创建防护环。 三轴防护装置和 PCB 防护装置的驱动电势与高阻抗测量节点相同(三轴向力/LM7721同相输入)。 电路输入来自阻抗非常高的 pH 传感器。

我已根据 LMP7721评估板完成了一个初步布局、其中防护迹线根据评估板布局和数据表环绕 LMP7721的反相和同相输入。 但我已经注意到、在我的实例中、我只能将一个完整的防护环路绕过非反相输入(三轴向力)。 这样做有什么好处吗?如果可以、我是否应该保留现有的额外保护迹线、它也覆盖(但不完全包含)反相输入?

另一条注意事项是、该电路板将为四层、因此在内层1和2上、我放置了多边形、这些多边形位于电路板的受保护区域下方、也通过固定间隔的过孔连接到网。  

我附上了布局和原理图的一些片段、由于 NDA 的原因、将设计的其余部分排除在外。 在我的 EDA 工具中、红色是顶层的铜、绿色是内层1。 紫色区域是顶层的阻焊层禁止区域。 在底层有一个匹配的阻焊层禁止区域、这在3D 屏幕截图中更容易看到。 蓝色在底层有变化。

非常感谢您提供任何建议/反馈。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    总体而言、布局看起来不错、您似乎遵循了最佳实践。 正确的做法是、只有防护布线需要将同相输入引脚包围、因为这是高阻抗信号布线。 反相输入被视为低阻抗、因为它由 LMP7721输出引脚通过1kΩ 反馈电阻器主动驱动。

    LMP7721EVM 在保护区域内封闭了两个输入、以适应同相和反相/跨阻配置。 对于您的电路、这不是必需的。 我建议完全 包含同相输入引脚、并使反相引脚远离保护区域、这应该会大大简化您的布局。

    您可以在 OPA928数据表中找到有关 Hi-Z 布局和保护技术的更多信息、该数据表是我们全新推出的具有集成保护缓冲器的毫微微安输入偏置电流器件。   第7.4节显示了示例布局。

    www.ti.com/product/OPA928 

    此致!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zach、他非常乐于助人。

    祝你一切顺利!

    Toby