This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387332/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

工具与软件:

我正在设计的电源规格为输入电压230VAC 50Hz 和输出电压180VDC 15A。

我希望确认我的 EMI/EMC 和 PFC 设计。 和所需的 PFC IC UCC28070组件选择值指南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tapajit、  

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。  

    我不能就特定 EMI 滤波器的有效性提供建议、但我可以建议 CY2和 CY3的连接在我看来毫无意义。   

    由于您的设计仅用于高压线路输入(具有一些+/-容差的230VAC)、因此我建议您遵循 UCC28070A 数据表的应用部分中所示的设计过程: https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28070a (起始页33)。  UCC28070数据表和 Excel 计算器工具尚未更新为 UCC28070A 数据表中提供的最新设计过程。  未更新的文档将为您提供仅限高端设计(如您的设计)的错误结果。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    我们按照  UCC28070A 数据表中提到的那样设计了电路。 有关为 PWM 频率、抖动频率和外部时钟同步频率选择正确频率值的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tapajit、  

    如果您要将 UCC28070A 开关频率与外部时钟同步、UCC28070A 数据表将在第18页的第6.3.4节中介绍如何执行该操作。  使用外部 SYNC 功能时、频率抖动也可通过 SYNC 信号来实现。  
    换句话说、您的同步时钟必须根据所需抖动的幅度和速率而变化。   

    请注意、RT 设置必须足够低、以在抖动处于活动状态时适应最低 SYNC 频率。   

    我不知道如何建议您选择中心频率。  这取决于要进行的多种权衡。
    较低的频率(< 75kHz)可以具有较低的开关损耗、并可能具有 EMI 优势、但需要较大的电感器。  
    更高的频率(>200kHz)可以减小电感器尺寸、也可能具有 EMI 优势、但除非使用 GaN 或 SiC MOSFET、否则将具有更高的开关损耗。  
    中频在权衡取舍的中间运行。  

    不幸的是、我无法更具体地描述它。  根据您对一个频率与另外一个频率间权衡的评估、这是您将不得不做出的选择。  

    此致、
    Ulrich