This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:规格。 电容器的 RMS 电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA271, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389254/ina271-the-spec-of-the-single-pole-filter-capacitor

器件型号:INA271
Thread 中讨论的其他器件: INA240

工具与软件:

您好!

请提供 INA271 单极滤波电容器规格的计算方法、我们无法在数据表中搜索;

我们需要知道 电容/ 最大电压值、以此类推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    3dB 分段频率为:

    其中 R 是96k Ω 的内部电阻

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    非常 感谢您的帮助。

    现在我们有另一个 问题   、INA271是否可以支持反向电流? 如果不能、 是否需要选择 双向放大器(如 INA240)?

     如果我们选择 INA271应对 反向电流 情况、有任何风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没错、如果您需要双向电流感应、我会推荐 INA240系列器件。  

    使用 INA271的问题是、没有输出共模电压或没有针对输出放大器的基准。  

    INA240系列具有支持负电流和正电流测量的基准输入。  

    此致、

    Joe