This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:1nA 至1uA 电流测量应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389564/ina190-application-for-1na-to-1ua-current-measurement

器件型号:INA190

工具与软件:

大家好、

我最近收到了一份用于测量 uA 电流的 INA190应用手册。

我想问一下它是否可用于测量1nA 至1mA 范围内的电流?

请告诉我、如果没有、请推荐一个合适的仪表放大器或电流感应放大器。

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    首先、INA190的 Ib 指定为最大3nA、因此我建议感应远大于3nA 的电流、以便 Ib 不会在负载电流中发挥重要作用。  
    其次、Vos 为15uV、您必须仔细选择分流电阻器、确保分流器上的电压大于 Vos、这样失调电压就不会使 Vshunt 过载。

    此致!
    Mallika Senthil