This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4235:低电流检测负电压-15V

Guru**** 2560690 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4235, INA226, TIDA-00313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389104/ina4235-low-current-sense-negative-voltage--15v

器件型号:INA4235
Thread 中讨论的其他器件: INA226TIDA-00313

工具与软件:

您好!

我需要一种使用 INA4235或 INA780x 测量-15V 负共模电压的方法。

我找不到任何东西,只是关于 INA226 .

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有支持负共模电压的数字功率监测器。

    您发现了有关 INA226的哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到、有一种方法可以使用 INA226测量负电压。 但是、我想知道是否有方法可以对 INA4235或 INA780x 执行类似的操作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里看到过此视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../low-current-sense-negative-voltage--24v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00313只使用两种不同的电源和隔离。

    您只需用任何其他芯片替换 INA226即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    克莱门斯是正确的。 实际上、任何放大器(或 IC)的电源电压都可以相对于输入共模电压浮动或浮动、方法是使用反向击穿的齐纳稳压器和一些电阻(Rz)来降低接地和高(或负)电压轨之间的其余电压。 主要的缺点是通过 Rz 耗散/损耗的功率。

    您只需确保 Rz 不会太高、否则放大器电源电流(连同齐纳漏电流)将导致更大的压降、并可能影响反向击穿模式下齐纳二极管的电压稳定性。

    之后、在连接到接地基准电路之前需要隔离(更简单的选项)或电平转换输出/通信引脚。

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Peter