This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:实际电压测量值与寄存器值之间的差异

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385451/ina3221-difference-between-actual-voltage-measurement-and-register-value

器件型号:INA3221

工具与软件:

大家好!

我有一个关于 INA3221的问题。
我测量的分流电压的目标范围是0V 至0.5V、但得到的结果比实际值高约0.2V。

使用测试仪测量分流电阻两端的电压时、测量值为0.2V、但在 INA3221的通道1上测得的寄存器(地址01)值为"0050"(0.4V)。

另外、当分流电阻器连接到的电路开路时、分流电阻器产生的压降为0V、但寄存器值为"0028"(0.2V)。

器件是否存在0.2V 偏置?
我想知道为什么这个值要高0.2V。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我需要再澄清一点、以便为您提供全面的答案。

    [报价用户 id="388934" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385451/ina3221-difference-between-actual-voltage-measurement-and-register-value "]我正在测量目标范围为0V 至0.5V的分流电压

    Ch1分流电压的满量程范围为163.8mV、0.5V 超出范围、请检查您的单位。

    此外、我想指出一点、它丢失了、最后3位是保留的、因此请 记住移位3位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallika、

    感谢您的支持。 I

    我们将再次与客户核实。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:


    感谢您的支持。

    我们收到了客户的反馈、以纠正此问题。

    根据报告、使用 INA3221时、实际测量值与实际值之间存在0.2mV 的差异。

    这是否在预期误差范围内? 或者还有其他原因吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    客户是否看到开路分流电路存在0.2mV 的差异?

    [报价 userid="388934" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385451/ina3221-difference-between-actual-voltage-measurement-and-register-value 并且、当分流电阻连接的电路开路时、分流电阻产生的压降为0V、但寄存器值为"0028"(0.2V)。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:


    客户收到的器件有误、表示差异为0.2mV、而不是0.2V。

    他们报告了当分流电阻器被连接至的电路为开路时、分流电阻器上的压降为0V、但是寄存器的值为"0028"(0.2mV)。

    是否有任何可能的原因?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我们不在开路中指定分流器的压降、因此我不能说200uV 是否在范围内。 此外、在开路中、会累积许多不一致的阻抗源。
    我建议客户将分流电阻器短接并测量其两端的压降。 如果它与数据表规格不匹配、我们可以查看他们的原理图。

                                     

    此致!
    Mallika Senthil