This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081H:具有成本效益的电压跟随器运算放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL081H, LM321LV, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389735/tl081h-cost-effective-voltage-follower-opamp

器件型号:TL081H
主题中讨论的其他器件: LM321LVTLV9001

工具与软件:

您好!

我们将尝试寻找一款简单的单通道且具有成本效益的电压跟随器运算放大器。

我们打算将一个分压器连接到同相输入端、并使用运算放大器输出通过我们 MCU 的 ADC 读取电压。

 分压器的输出电压范围介于0、7V 和3、3V 之间。

您能提出建议吗? 我们需要它具有成本效益并尽可能实现小尺寸。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电源电压是多少?

    TL081H 将无法低于其负电源电压0.7V。
    如果您使用的是5V 电源并且 SC-70封装足够小、那么 LM321LV 会很便宜。
    如果您只有3.3V 电源、或者您需要小至 X2SON 的封装、请使用 TLV9001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要读取的主电源电压范围为7VDC 至32VDC

    PCB 中有6VDC 和3.3VDC 电源轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有支持0.7V 信号的廉价运算放大器不会超过5V、所以您必须使用3.3V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯的快速和准确的回答。

     LM321LV 为什么无法与3.3VDC 电源轨配合使用? 我可以从数据表中读出、工作电源电压为2.7V 至5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有轨到轨输入;它的输入共模电压范围结束时低于正电源1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您解决了我们的问题

    考虑到我们谈到的一切、您建议  在 INPUT+或 OUTPUT/输入端使用保护肖特基二极管(如 BAT54)

    是否有其他关于保护问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些迹线上可能出现瞬态电压、那么钳位二极管比内部二极管更强就可以发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、

    这就是我们在设计中加入外部二极管的原因。 但我的问题是:  

    -您是否会将外部二极管包括在运算放大器的输入+上?

    - 您是否会在运算放大器的输出端包括外部二极管?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    如果 ADC 使用3.3V、则运算放大器也应使用此电源。 如果 ADC 建议使用输入电容器、则应添加一个 RC 输出滤波器、该滤波器与 ADC 配合使用且与运算放大器一起工作时保持稳定。 如果响应时间(速度)至关重要、请检查 RC 滤波器是否准备好进行下一次采样   

    如果输入分压电阻器具有相对较高的电阻、并且在同相输入端连接了一个小电容器以接地、则这应该足够好地提供保护、除非可能发生 ESD 或 EOS。 钳位二极管可能很有用、但注意其泄漏不会影响信号电压。 一个具有 IN 到 VCC 二极管的运算放大器可能有助于限制电压、如果分压器电阻较高、则输入电流应该可以忽略不计。

    TLV9001是一个不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的回答、衷心感谢  

    此致