This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:电流测量参考设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387432/ina849-current-measurement-reference-design

器件型号:INA849

工具与软件:

你(们)好  

我需要对上述部分的支持

要求我们需要测量 10A/us 的瞬态电流

是否可以使用此 INA 测量此瞬态电流?

高压摆率的负载瞬态测试

根据上述链路、本文规定、如果使用板载冲击难以测量瞬态电流、但这并非不可能、对吧?  

如果需要、请 在使用 TI 器件的参考设计中提供支持

我们使用0.2毫欧的高侧感应电阻器。 在选择检测电阻时务必牢记1A - 20A 的静态电流、在较低端测量精度为2-3%、在较高端测量精度为1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    200μΩ Ω μs 器上的10A/μ s 相当于2mV/μ s μs 的电压压摆率。 INA849的压摆率为35V/μ s、μs 能够测量您的负载瞬态。

    你所链接的文章似乎是重点  的电压 而不是高速瞬态 最大规格 高速瞬态。

    出于您的误差要求、您可能需要考虑将分流电阻增加10倍。 信号电压为200μV μ V 时、35μV μ V 的最大输入失调电压 会产生 显著误差。

    您曾提到这是高侧电流测量。 分流电阻器上的共模电压是多少?

    如果是高电压测量、您可能需要考虑使用我们的一些专用电流检测放大器、它们针对高侧电流测量进行了优化。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您快速周转

    我的要求误差百分比在低侧大于30%而高侧小于1 %的修正。 即1A 可以读取为1.3A 或左右、而20A 可以读取为20.5或更小

    在这种情况下、无需正确缩放感应电阻器?

    此外、共模电压非常低、大约为0.8V。  

    在电流设置中、即使没有电流瞬态、检测电阻上也存在差分电压、这会明显导致测量中出现失调。 这是怎么可能的、如何克服这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    感谢您的澄清。 在这些宽松得多的误差要求下、 我认为没有必要 调节检测电阻。 您的 INA 配置的增益是多少?

    [报价 userid="561712" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387432/ina849-current-measurement-reference-design/5305235 #5305235"]在电流设置中、尽管没有电流瞬态并且它在测量中明显引起偏移、但我们的感应电阻器两端仍然存在差分电压。 如何实现这一目标以及如何解决这一问题?

    所测量的差分电压是多少?

    负载的预期直流电流是多少?

    您能否提供电路原理图?

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach

    在之前的设计中、我们使用了竞争对手的器件、我计划将其替换为 TI 的器件、但这个问题看起来与器件无关

    所测量的差分电压是多少?  

    6mv

    负载的预期直流电流是多少?

    无负载或无负载

    您能否提供电路原理图?

    我们有具有高 CMRR 的电流感应放大器。 G= 100

    瞬态电流通过4端子金属电阻器进行检测。

    我看到的是大约为6mV 的降压输出的纹波会作为差分信号耦合到该放大器中、因此会放大到600mV。  

    如果我将感测电阻输出去耦到此放大器、则输出为零、如果我为两个 IN 放大器输入提供相同的输入、则输出为零=> CMRR 良好。 现在、我该如何避免纹波耦合到该放大器、而又不降低电流上升时间

    安培输入端的滤波器有可能切断了范围为-8 MHz 的频率。 我第一个降低截止频率、那么瞬态电流上升时间会缩短。 我需要测量至少250ns 的上升时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    INA849的 CMRR 应抑制来自电源的纹波电压、并仅放大分流电阻器上的差分电压。 在空载条件下、如何将分流电阻器连接到电路的其余部分?

    您是否能够使用示波器来探测分流电阻器和 INA 输出两侧的电压?

    此外、我注意到您的原理图未显示为100 V/V 的增益 标准值 Rg 电阻器是60.4Ω、可提供100V/V 的增益

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、增益值根据计算结果显示原理图不更新

    您能否使用示波器来探测分流电阻器和 INA 输出两侧的电压

    我们看到分流电阻器前后的6mV 差异和 INA 输出显示相应的6mV * 100 = 600mV 输出

    感测 N 和感测 P 进入 INA 输入、而4连接到 VRM 输出、1连接到 加载我们的 IC

    我们还在从电阻器到 INA 的布局中使用开尔文连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    请尽早提供示波器捕获、供我参考。

    分流电阻器上似乎有一个6mV 的差分电压。 INA849的 CMRR 不会抑制差分电压、只有共模电压。

    请使用至少具有3个通道的示波器在一个窗口中测量以下点。

    1.) SENSE P (以接地端为基准)

    2.) SENSE N (以接地端为基准)

    3.) INA OUT 引脚7 (以接地为基准)

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach

    一旦获得设置、我将立即拿回来、因为它们都已被占用、在使用中、我将无法测量它们。

    不知道最近的日子和道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    没问题、我将等待示波器捕获。

    此致、

    Zach