This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:散热焊盘连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389448/pga855-thermal-pad-connection

器件型号:PGA855

工具与软件:

尊敬的 TI:

PGA855的散热焊盘是否可以连接到 GND?

这是因为、我要使用的其他 IC 有另一个需要 GND 连接的散热焊盘。 我想将散热器连接到某个 GND 覆铜平面、因此使用同一个 GND 平面对 PGA855进行冷却会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、

    首先、接地是相对项。  因此、如果您从单电源为 PGA855供电、这意味着负电源引脚(V-)连接到系统 GND、则应将其散热焊盘连接到 GND (-V)。 但是、如果您通过双电源(V+)和(V-)为 PGA855供电、则必须将其散热焊盘连接到负电源(V-)而不是 GND、或将其悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek。

    是的、PGA855由双电源供电、但很糟糕的是、其散热焊盘无法与其他 IC 共用同一个 GND 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果其他 IC 也由双电源供电、则其散热焊盘(如果有)也应连接到负电源。