This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389969/xtr116-xtr116

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件:XTR117XTR111XTR115、

工具与软件:

你(们)好  

我正在开发一款适用于低侧和高侧电流测量的4 -20mA 变送器。 我使用您的参考文档开发了一个基本原理图、但需要一些支持来确定 GND 共享和隔离器件。 请告诉我如何推进。

此致

Rakesh Gangadharan

高级硬件工程师

Elma Electronic Pvt Ltd.,

班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh。

    [报价 userid="523918" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389969/xtr116-xtr116 "]我正在开发一款用于低侧和高侧电流测量的4 -20mA 变送器。 [报价]

    您能展示一下我们参考设计的基本原理图吗?

    它不清楚你想要什么。 您的输入范围是多少、打算对 V-I 转换执行什么操作?

    我们集成了 V 至 I 4 -20mA 电流变送器、例如 XTR115/XTR116/XTR117 (2线电流变送器)和 XTR111 (3线电流变送器)。 您无需使用分立式组件设计成本更低的电路。

    V-I 转换的低侧和高侧通常指电压至电流转换、它与4 -20mA 发送器(类似的设计方法)略有不同、您还必须检查 V-I 转换的环路稳定性。 请具体说明您要尝试执行的操作。  

    此致!

    Raymond