This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:输入共模电压与偏移电压间的关系

Guru**** 2384990 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389962/ina821-input-common-mode-voltage-vs-offset-voltage

器件型号:INA821

工具与软件:

你(们)好

我使用 INA821进行精确的电压测量、

我通过在零共模电压下进行两点测量来校准 INA、但我的实际应用是使用15V 共模电压。

随着失调电压随输入共模电压变化、由于25°C 时共模电压约为零伏和15V、因此我想知道失调电压会发生什么变化。

根据下面的数据表图、在12V 至14V 的范围内给定的共模电压。

谢谢

Srisai Kumar M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srisai:  

    INA821的线性输入共模电压范围比电源轨低2V。 15V 时、这意味着线性工作范围为13V。 放大器将滑轨超过14V、您可以看到失调电压开始在上图中下降。  

    下面您可以看到、菱形图内的区域是线性工作范围。 超出线性工作范围时、失调电压会变得非常高。 因此、在您发布的图中、我们显示出该值略超出了线性共模范围、但没有上升到电源轨。 放大器将处于轨输出状态、在超出规定范围时不可用。  

    此致、  

    Chris Featherstone