This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:电压切换后产生异常电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386675/tl072-abnormal-voltage-generated-after-voltage-switching

器件型号:TL072

工具与软件:

您好、我们公司从 TI store 购买了 TL072CDR。 在工厂的 PCBA 测试中、我们发现在100个 PCBA 器件中、21个器件具有以下 TL072电压异常:

当从负电压(-10V)切换到正电压时、会导致电压异常、从而发生主要问题。 但是、从负电压切换到负电压、从正电压切换到正电压、或者从正电压切换到负电压时、不会出现问题。 设计和其他电子元件未发生变化(大规模生产已超过5年)。 在其他 PCBA 单元上更换故障 TL072时、TL072仍会出现异常情况。

如所示、在正常情况下:

当 VOUT = 5V 时、2VDA1输出-10V
当 VOUT = 0V 时、2VDA1输出10V
在异常情况下:
当 VOUT = 5V 时、2VDA1输出-10V、但当切换到 VOUT = 0V 时、2VDA1会显示异常电压、而不是10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你到底是什么意思"异常"? 请显示一个示波器迹线、其中包含输入电压、引脚2/6上的电压和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么东西不是有意义的多美。 纵观原理图、  

    当 VOUT = 5V 时、2VDA1应为0V (不是所述的-10V);

    当 VOUT = 0V 时、TL072会超出范围、达到12V 电压轨(但它不是 R2R 运算放大器)、因此2VDA1会不受控制、大约为10...11V。

    看起来没有什么异常、只是电路怪异。 可能是错误的设计。

    若要获得所需的运算、您应该:

    将 R766、R781更改为20K。

    添加与 R767、R782并联的20K 电阻器。

    然后它将按需要工作、但将提供+/-10.05V、因为反馈电阻器不是确切的40K、而是40.2K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设"E2.5V"为2.5V、电路正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、它看起来像"E2.5V"。 我以为是 E2=5V (屏幕上出现模糊)。 如果 DAC 已经具有5V 基准、为什么要使用单独的 REF/2?

    另一个有趣的事情是:4.7uH 和22nF 的滤波器谐振频率为500kHz (非常接近)、它接近开环 GBW (假设运算放大器的 GBW=GBW 3MHz)。 因此它可能会振荡并提供错误的直流输出(反相输入端的电容会增加不稳定)。 振荡 可能是微不足道的-在 同一个运算放大器的一些示例上会发出哨音、而在其他示例上则会发出安静的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了 TL072的测量记录。 请帮助确认原因。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TL072-measurement-record.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    正如预期的那样、存在振荡会阻止运算放大器稳定在正确的电压电平。 振荡主要由输出端的 LC 滤波器引起。 (此滤波器的用途并不明确、但其串联谐振频率约为500kHz。) 为了避免振荡、我会将环路增益带宽移动到此500kHz 以上。 很容易尝试的方法是将47pF 电容器并联到 R765和 R780。 这将使环路 GBW 进入3MHz、这是运算放大器的固有 GBW、希望振荡停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    您好、Dennis、

    我的建议是使用一个速度较慢的运算放大器、该放大器无法对输出谐振做出响应(BW 不足)。

    替代方法是移除 TL072C 的带宽、请参阅 R6和 C2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、很抱歉这么晚才回复! 感谢您的建议。 将47pF 电容器与 R765和 R780并联后、共振问题已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗恩,对不起的回复晚了! 感谢您的建议。 移除 TL072C 的带宽也解决了共振问题!